This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:调试ContikiOS时没有可用的源

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634465/ccs-cc2650-no-source-available-when-debugging-contikios

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在尝试调试 CCS中最简单的ContikiOS hello-world项目。 我已成功构建elf文件,'file'命令告诉我

hello-world.elf:elf 32位LSB可执行文件,ARM,EABI5版本1 (SYSV),静态链接,带DEBUG_INFO,未去除

我根据 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html#manual-launch启动调试器 ,CCS调试器仍然抱怨`没有“0x1000.3982万”的源。 为什么?

===


编辑:

警告:  看起来ContikiOS只是无法在CCS中调试。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/53.2969万 和下面的我的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果是CFLAGS +=-g
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。 虽然调试器可以使用源代码启动,但我仍然无法执行任何操作,因为程序在启动后几个步骤就会无限循环到0x1000.3568万之类的地方。 未连接调试器时,相同的代码可以完美工作。
    无论如何,我放弃了。 但是,如果有人知道如何修复,请将其发布在下方。