This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在CCS版本:7.3 .0.0.0019万 中无法加载CC2640R2 Launchpad项目

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643217/ccs-codecomposer-cannot-load-cc2640r2-launchpad-project-in-ccs-version-7-3-0-00019

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 Windows 10 7.3 计算机上运行CCS VMWARE.0.0.0019万。  在资源管理器中,我无法“下载并安装” CC2640R2 Launchpad套件软件。  红色进度条  出现在10 % 上,然后消失,没有 伴随消息。   我已经能够加载SimpleLink CC2640R2 SDK和SDK BLE示例包,因此我认为常规设置正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    [QUOTE USER="Mark Samarin">从资源管理器中,我无法“下载并安装” CC2640R2 Launchpad套件软件。  [/引述]

    您指的是“开发工具”->“套件和电路板”下的“CC2640R2 LaunchPad”节点,对吗?
    如果是,我看到的是相同的内容,但我不确定是否应该可以下载。 我正在与一些专家核实,当我有更多信息时,我会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    我得到确认,“下载”按钮实际上不应该出现在“开发工具”文件夹下的内容中。 目前,我们仅支持从Software文件夹下载内容。 CC2640R2 Launchpad文件夹的按钮存在这一事实是一个错误。 我已提交错误号REX-1691以跟踪此问题,因为按钮已被移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我是度假回来的,现在我明白了(初级的CCS)。 我有点困惑,因为我在SimpleLink Academy下看到了一个项目0,但项目0文档使用了simple_peripheral项目。 我想我必须使用它来找出答案。 问题:我假定可以通过USB端口对CC2640 Launchpad进行编程。 我购买了Spectrum Digital XDS200仿真器用于目标编程。 是否有用于启动板与仿真器的插针图或连接说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:我假定我可以 通过USB端口对CC2640 Launchpad进行编程。 [/引述]

    launchpad有一个板载XDS110调试器,因此您只需连接USB电缆即可进行调试。

    Mark Samarin 说:
    是否有针对Launchpad与仿真器的引脚图或连接说明?[/QUOT]

    资源管理器中也提供了Launchpad示意图等。 如果您在资源管理器左上角的筛选器框中键入CC2640R2启动板,则它应筛选并显示该套件的所有相关内容。 如果您对引脚和连接详细信息有进一步的疑问,我建议您在蓝牙低能耗论坛上提问,因为那里的专家应该能够更好地帮助您解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。