主题中讨论的其他部件:66AK2G02
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个K2G评估模块,我想使用XDS200仿真器端口创建并运行一个简单的Hello World应用程序。 因此,我遵循了以下步骤:
66AK2G02_GP_EVM_Hardware_Setup#Connecting_Emulator
在该页面上:
对于对仿真器进行调试,请使用“No Boot/Sleep”设置,如下所示:
和
板载XDS200仿真器
(我还尝试了一些备选的启动开关设置,根据页面上的讨论,极性被反转)
我运行的是CCS v.0.0.0019万 ,我为7.3 2.VM设置了一个目标配置,然后尝试了“测试连接”,结果收到以下错误信息:
[开始:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\wrdavis\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS \ti7\0\0\BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)
软打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。
解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。
[结束:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]
当我查看运行Windows的PC的设备管理器时,我看不到通过USB端口连接的任何设备。
我缺少什么?