This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLAASH:4.2 ™︎1 Windows 32位支持

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632524/ccs-uniflash-4-2-1-windows-32-bit-support

部件号:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

客户在32位Windows PC上运行Uniflash 4.2 Tm1时遇到问题。  除了更新Windows之外还有什么想法?

谢谢!
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    他们正在运行什么版本的Windows? Win10,Win7,XP...
    他们是否收到特定的错误消息?

    UniFlash仅适用于Linux和Mac,但对于Windows,我们提供的实际上是一个32位应用程序。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您是否能够从客户那里获得更多信息?

    请注意,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我让客户重新安装Uniflash,这解决了问题。

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Mark