This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:系统分析仪的Tutorial1b

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636428/ccs-tms320c6678-tutorial1b-of-system-analyzer

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!   我在c6678 simmulator上执行Tutorial1b时遇到问题。 持续时间:“摘要”窗口为空,但“实时会话”窗口中有信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用UIA 1.03 .1.08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我假设您使用的是CCSv5的一些功能,因为您使用的是模拟器。 确切的版本是什么? 我在C6678模拟器上尝试tutorial1b,在使用5.5 时看到了实时会话中的数据

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用CCS 5.5 工作.................0
    "live session"(实时会话)窗口工作正常! 但我的“持续时间”窗口(分析->持续时间)有问题,它是空的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不错。 是的,我在5.5 上也看到了该问题。 5.1 的工作似乎正常。0 (本教程似乎是最后一次测试的)。 不确定问题是与UIA等相关软件包有关,还是与系统分析器本身有关。 仍在调查中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用5.1 0的相同XDCtools,SYS/BIOS和UIA版本以及5.5 0,但问题仍然出现。 5.5 中的系统分析器本身似乎存在问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用UIABenchmark_Start/UIABenchmark_stop事件,而不是使用UIABenchmark_startInstanceWithStr/UIABenchmark_stoptInstanceWithStr。

    您可以查看这些事件的持续时间分析
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附持续时间分析的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用UIABenchmark_Start/UIABenchmark_STOP事件,而不使用UIABenchmark_InststartanceWithStr/UIABenchmark_stoptInstanceWithStr.

    您可以查看这些事件的持续时间分析

    这对我也很有用。 感谢您分享解决方案!

    我们似乎需要更新这些教程。

    谢谢

    KI