请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用CCS v7在C6748 LCDK中开发DSP应用。 当我使用CCS断点进行调试时,其中一个函数在return语句(那里有一个断点)中具有正确计算的输出,但在main函数中接收到一个垃圾大值(那里有一个断点)。 这是怎么发生的? 如何解决?
问题说明:
双ABC (双)
{
双b;
…………
B= 0.005 ;
四
四
返回b; //b是此stmt的0.005
}
主要()
{.......
双c;
......
c=abc (6.0); //c应为0.005 ,但得到2345.6712万...
。。
.
}
请帮我解决这个问题。
提前感谢
谨致问候
Shalini