This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:可以创建会话管理器:创建JVM失败

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633872/ccs-tms320c5545-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

部件号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为C5545 BoosterPack板构建TlesrDemoC55项目,我看到以下错误。 我以前看过关于 无法创建会话管理器的帖子:创建JVM失败 ,我尝试了所有解决方案,如更改ccsstudio.ini文件以删除堆最大大小。 我已尝试将JRE/bin路径添加到系统Path变量。 所有这些都没有帮助。 任何帮助都是非常好的。  

****为项目TIesrDemoC55构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
gmake [1]:正在输入目录'C:\ti/C55_LP/C55_CSL_DEMS/TIESr/c5545/TIESR_C55_DEMO.built/Ccsv5/Debug' 3.07
'构建文件:C:3.07 /ti/C55_LP/C55_CSL_DEMOS/TIESr/c5545/TIESR_C55_DEMO/CbuilD/TIESrDemoC55.tcf'
'调用:TConf '
"C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf"-b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_02/10/xdctools/jre/bin" C:3.07 /ti/C55_lp/C55_CSL_TIESr/TIESr/TI55_Demor/C55_C55_Demor"
subdir_rules.mk:12:目标'build_1483366785-InProc'的配方失败
C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/BIOS_5_42_02_10/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建JVM失败
gmake [1]:***[builD-1483366785-InProc]错误1
gmake:***[builD-1483366785]错误2
gmake [1]:正在离开目录'C:3.07 /ti/C55_LP/C55_CSL_DEMS/TIESr/c5545/TIESR_C55_DEMO.built/Ccsv5/Debug'
subdir_rules.mk:9:目标'build_1483366785'的配方失败
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartheek

    我认为这是一个用于构建DSP/BIOS的tconf.exe由于缺少依赖性而失败的问题。

    您能否尝试此帖子中列出的解决方案并告诉我它是否修复了问题:
    e2e.ti.com/.../42.2003万


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    该解决方案指出,将C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\jre\bin附加到系统路径变量后,问题得以解决。 我该怎么做? 我相信我试过了,但没有成功,所以我想确保我做的正确。 你能给我一些步骤来将它添加到我的系统路径变量吗? 如果您需要该信息,我正在运行Windows 10。

    谢谢!

    Kartheek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartheek

    我不确定它在Windows 10中的确切位置,但对于Windows 7,如果您进入控制面板,然后搜索环境变量,它将为您提供编辑系统环境变量的选项。 显示的列表将包含一个名为path的路径。

    如果我在线搜索,它会提供这些说明,这些说明与您在Windows 7中进行搜索的方式非常相似。

    Windows 10和Windows 8
    在Search (搜索)中,搜索并选择:System (系统)(控制面板)
    单击“Advanced system settings (高级系统设置)”链接。
    单击环境变量。 ...
    在“编辑系统变量(或新系统变量)”窗口中,指定PATH环境变量的值。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加系统变量后,我看到以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartheek
    您的config.importPath不是它应该是的样子。 我猜您更改了它以尝试修复原始错误,但您需要将其编辑回原始内容,该内容应为"C:/ti/BIOS_5_42_02_10/packages"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了错误。 我想知道当您运行TlesrDemoc55时,您希望在主板上看到什么输出? 如何测试? 基本上,我希望能够在麦克风中说出单词,让主板检测到这些单词。 这是否是适合处理的项目? 如果没有,我可以采取哪些步骤来实现这种情况?

    谢谢!
    Kartheek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,每次运行该项目时,我都会看到以下消息。 在其他帖子中,您似乎可以忽略这一点,但我如何检查板上的输出是否是所需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这超出了我的专业知识范围。 我的猜测是,这个论坛适合你的问题: e2e.ti.com/.../