This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET调试问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638971/ccs-msp-fet-msp-fet-debugging-problem

部件号:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在使用MSP-FET调试M430F4270自定义主板时遇到了问题。

我最近更换为使用win10操作系统的新计算机。 我尝试了CCSV7和CCVS6,但收到“Error connecting to the target: unknown device”(连接到目标时出错:未知设备)

已检查设备管理器是否安装了驱动程序,MSP Application UART1和MSP调试接口驱动程序。

请您就此问题提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ibrahim,

    此错误表示MSP-FET与目标设备之间存在连接问题,而不是计算机系统设置问题。 与自定义主板建立了哪些连接? 您是否能够共享原理图或电路板布局图像?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动,此线程正在关闭。

    Ryan