This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更新CCS 7.2 时出现问题.................................................0

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639540/ccs-problem-updating-ccs-7-2-0

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我在更新CCS时遇到以下问题:

最后我收到了以下错误消息:

有人能告诉我如何解决这个问题吗?

谢谢!

 EVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我有同样的答案,那么我对答案感兴趣。

    我在安装CCS 7.3 v时也遇到了问题。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现第三方内容交付提供商的数据与我们的本地数据不同步存在问题。 此问题已得到纠正。  

    是否可以重试此操作? 上面报告的错误消息看起来可能是不相关的,因此我们可能仍需要调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚刚在我的7.2 上安装了C2800和ARM 16.9 6编译器,没有出现任何问题。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我有完全一样的。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑同步问题无法解决此问题。

    您是否能够退出CCS,然后下载并运行附加的“安装程序”?  虽然它看起来像一个安装程序,但它所做的只是修补一些现有的安装脚本,这些脚本在您尝试安装更新时运行。 我们怀疑您的安装中的一系列依赖关系导致了此问题。 修补程序会放松这些依赖关系。

    安装程序会询问CCS的安装位置,并默认为c:\ti。  如果您已安装在其他文件夹中,则可以将其指向该文件夹。

    运行修补程序后,请重试更新并告知我们更新的进展情况。

    e2e.ti.com/.../UpdateTest_2D00_1.0_2D00_windows_2D00_installer.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位:

    同样的问题,建议的批次对您没有帮助。 现在,它可以继续使用更新程序,但在尝试下载"ti_dspack_ibsetup_Win32_Win32.exe"时卡住7.3。0.1031 安装屏幕截图下方。 此时窗口不再响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在强制退出更新程序窗口并再次请求更新后重新打开Code Composer将首先导致:“未找到更新”,同时出现错误消息“在 software-dl.ti.com/.../."上未找到存储库”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从窗口收到了流式错误:
    由于计算机上缺少COMCTL32.DLL,因此无法启动该程序。 您可以通过重新安装程序来解决此问题。 (仅限其他语言)

    我在PC上获得了20次COMCTL32.dll。

    可能压缩文件。 因为防火墙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的方面,我安装了您的provide修补程序,然后两个更新编译器C2800现在就可以了。

    当我单击"检查更新"时,出现了您所说的以下两条错误消息。

    所以我重新启动CCS,现在它显示“No Updates were found in available software sites"(在可用软件站点中未找到更新)。

    这没问题,

    但是本周我尝试安装CCS 7.3 .0,上面报告了同样的问题。

    现在,在帮助/关于Code Composer Studio中,版本字段为空!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重新安装CCS v.7.3 0:

    在向我提议向德克萨斯州提交一份报告后,它表明:

    "提交已完成,使用下面的参考编号,通过在线CCS支持论坛跟进此问题。 参考编号:6.8753万"。

    我在论坛中找不到包含以下提交内容的部分。

    然后,在CCS中,它再次要求我更新ARM编译器和C2800编译器,我单击"确定",安装,然后要求我重新启动CCS。 然后再次开始CCS v 7.3 的安装... 会像上次一样崩溃...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-这个问题是否得到了令人满意的解决? 我仍然得到这个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅提及GIR的答复:

    我们查看了提交的日志。 在出现初始问题之前,安装已从7.1 更新到7.2 ,并应用了各种其他更新。 这些都很好。 初始问题发生在11月6日。 在11月14日进行了额外的安装尝试以解决该问题。 11月14日的安装尝试似乎使安装处于不可恢复的状态,其中既有新安装,也有原始安装。   

    我的建议是从全新的v 7.3 安装开始,而不是尝试解压缩当前安装文件夹中的问题。 最好在开始之前重命名或删除以前的安装文件夹(例如,将C:\ti\ccsv7重命名为其他文件夹)。

    我们对此问题深感抱歉,并已采取措施确保您在11月6日遇到的依赖性问题已在CCS v 7.4 中得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会像您建议的那样重新安装CCS v 7.3。

    现在一切都好了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试运行UpdateTest-CCS-windows-installer.exe,然后重新启动1.0 以执行更新。 现在,我遇到以下问题,即com.ti.ccstudio.installer.msvc.2015.win32安装失败!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS安装程序还包括并运行Microsoft提供的Visual Studio 2015可再分发安装程序。 由于某些原因,此可再分发安装程序失败。 它可以自行运行,以便更好地查看它遇到的问题。

    您可以从Microsoft获得相同的可执行文件,或者我也在 这里提供了它。  请运行此安装程序。 如果它提供修复您的安装,请允许它这样做。 成功安装此更新后,此更新有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题:

    它总是说,提供的修补程序不起作用

    无论我选择哪条路径(CCS位于C:\ti33\CCS_7_2_0\ccsv7\eclipse\ccstudio.exe,并且从7.2 更新)。

    那么现在该怎么办呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我放弃了,并接受了本线程早些时候的建议-我重命名了ccs7目录,并重新安装了7.3 -所有的git功能仍然像以前一样工作,在重新添加最新的MSP430编译器后,CCS现在可以完全正常工作-花了大约20分钟 从开始到结束-比尝试修复7.2 安装简单得多,而且我知道当前安装是"干净的"。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,是的,全新安装也是我迄今为止对更新所做的。
    问题是,我总是必须在安装完所有便利的eclipse插件后安装-但您说得对,可能速度仍会更快...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在工作中的几台机器上遇到了这个问题,这几个星期都在运行Kubutu 17.04。 重新安装CCS的选项对我们来说非常复杂,因为这些计算机和所安装插件的受控性质。
    这只是给最近出现的与glibc 2.26 兼容性相关的问题增加了更多的痛苦,而这一问题阻碍了我们按计划将PC更新到Kubutu 17.10。 一个月过去了,Linux主机支持站点没有解决该问题的答案!
    我想听听TI如何修复此问题,而不必重新安装(再次!)。
    Pibe.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pibe,

    目前,除了重新安装7.3 或等待7.4 停止运行(假定在本周结束)然后执行OS/CS更新外,我们没有其他答案。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关7.4 版本的更新?