This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 6.1 ™︎1在启动Ubuntu 17.10 时出现分段故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637412/ccs-ccs-6-1-1-segmentation-fault-at-startup-ubuntu-17-10

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI团队

在Ubuntu 17.04 上使用CCS 6.1 时遇到一些问题。 在执行Linux内核更新后,CCS拒绝启动(以segfault结束)。 这似乎与以下问题有关:  

e2e.ti.com/.../60.4599万

我可以通过使用较旧的内核版本继续工作,但这肯定不是一个长期的解决方法。 因此,我决定升级到Ubuntu 17.10 (随附新内核4.13 .0-16),希望现在可以解决问题。 不幸的是,它不是...  此外,Ubuntu 17.10 似乎不支持与CCS一起使用的较旧内核版本!

使用"export JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xss2560k"的建议解决方法对我也不起作用。

所以目前我根本不能使用CCS!

gdb的输出:

正在启动程序:/home/fritz/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio
[使用libthread_db启用的线程调试]
使用host libthread_db库"/lib/x86_64-linux-GNU/libthread_db.so.1"。
Process 9768正在执行新程序:/home/fritz/ti/libccsv6/ecse/ccstudio thread/lipstudio
.db/thread_linux/thread_db.db/using thread_library/linux.db"。

GTK-Message:无法加载模块"overlay-scrollbar"
GTK-Message:无法加载模块"atk-bridge"
/usr/share/themes/Ambiance gtk-SIGSE/apps/mate-panel.rc 2.0 :30:错误:无效字符串常量"murrine-scrollbar",预期有效字符串常量

程序接收到信号SIGSEGV,分段故障。
Check Alignment of PHs>/home/fritz/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/
./lib/i386/client/libjvm.so中的0xf5c05b in _expand_stack_to_(unsigned char*)() 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Ubuntu 17.10 不支持CCS版本7.3 .0和更早版本:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv7#Ubuntu.2FKubuntu_17.10

    CCS版本7.4 0将支持它(计划在月底发布)。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,您的17.04 安装的内核版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    > CCS版本7.3 0和更早版本在Ubuntu 17.10 上不受支持:

    我知道。 但据Johns称,Ubuntu 17.10 的兼容性问题仅来自CCS安装程序:

    e2e.ti.com/.../234.9997万

    我的CCS 6.1 Tm1安装在升级到Ubuntu 17.10 之前已经完成,并且仍然存在。 因此,我认为这不是我遇到问题的原因。

    >另外,您的17.04 安装的内核版本是什么?

    我不记得。 我很伤心,我升级到了Ubuntu 17.10。 现在使用内核4.13 .0-16。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCCCCC04.0 7.4 计划在下周中发布。 我刚刚在Ubuntu 17.10 计算机(内核4.13 .0-19)上测试了最新的7.4 .0候选版本,它已成功安装并运行,没有问题。 下周发布时,请尝试使用7.4 .........0。

    谢谢
    KI