This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:正在安装XDC_TOOLS核心,消息:'...jar文件已被篡改#39;...

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634073/ccs-launchxl-cc2640r2-installing-xdc_tools-core-message-jar-file-s-have-has-been-tampered

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

希望为CC2640R2设置(新的,独立的)构建环境-查看一些示例。

正在尝试安装所需的食物链,包括:xdctools_3_50_02_20_core

在CCS试图安装xdctools时,安装程序会报告各种.jar文件'已被篡改'。

嗯... 失去了。 如何补救?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此SDK中捆绑的xdctools存在问题。 如果通过资源管理器安装SDK,则不会出现此问题。 但是,您需要删除有问题的XDCTools安装,以便CCS不会不断发现它。

    此致,
    John