This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
使用C2000代码生成工具6.2 编译旧项目。11我收到了一组以前从未见过的链接时警告:
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000a7eb;
跳过偏移0x005e6deb处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000a910;
跳过偏移0x005e7520处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000ab58;
跳过偏移0x005e83b4处编译单元的其余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000add7;
跳过偏移0x005e9f83处编译单元的其余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000af4c;
备注#1.0205万-D:自动RTS选择: 在中的"rts2800_fpu32.lib"中链接
跳过偏移0x005eab40处编译单元的剩余部分
索引库"libc.a"的位置
(...)
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000b21a;
跳过偏移0x005ec948处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000b3d4;
跳过偏移0x005ed572处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000b60c;
跳过偏移0x005ee05c处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移值为0x0000b962;
跳过偏移0x005f38f2处编译单元的剩余部分
警告#9.9922万:C:\Users\pauphell\AppData\Local\Temp\5.6762万:找不到
缩写表中的dwarf缩写代码73,偏移0x0000ba9a;
跳过偏移0x005f3e35处编译单元的其余部分
我开始想出新的创意想法来解决这个问题...
你们有没有人知道为什么找不到那些dwarf缩写代码73,以及如何解决这个问题?
太棒了!
Pha。
请按照" 项目共享"一文中的说明打包您的项目,然后将其附加到下一篇文章中。 我计划使用它来重现问题。 然后,我将提交缺陷报告。 链接器专家将使用该工具来解决问题。
谢谢,此致,
-George