工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在调试一个崩溃"指令提取异常"。
在调试过程中,我发现结构中存在一个函数指针已损坏。 该问题100%可重现,并且损坏的地址始终相同。
所以我想用CCS v 7.1 在同一个地址上连接一个硬件监视点。
我重复了几次这个问题,但观察点一直没有击中。 我也尝试了SW断点,但也不起作用。
然后我尝试在同一地址进行计数访问,它在计数中显示增量,但没有命中“监视点或断点”。
在进一步调试时,我发现问题是由主函数调用Task_Sleep导致的,这会损坏内存,但我仍然无法理解为什么HW监视点不工作。
请您帮助我了解一下为什么硬件观察点不工作。
谢谢,顺祝商祺
Gautam Shah