This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS安装期间未安装Spectrum Digital仿真器驱动程序。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636709/ccs-ccstudio-spectrum-digital-emulator-driver-is-not-installed-during-ccs-installation

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家。

当我的客户安装CCS时,没有安装JTAG仿真器驱动程序。
因此他们必须手动复制驱动程序。

是否有类似的已知问题?

谢谢你。
此致,
约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰尼,

    这是什么版本的CCS? 他们安装在什么操作系统上?

    如果在CCS安装程序中选中了安装Spectrum Digital驱动程序的框,则应安装Spectrum Digital驱动程序。 我最近没有看到这方面的任何问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    我的客户使用多个CCS版本,包括CCS版本7.3。
    我不确定操作系统的版本,但它将是Windows 7。
    我怀疑他们的内部安全系统,但没有证据。
    所以我正在尝试查找任何类似的已知问题或历史记录。

    谢谢你。
    此致,
    约翰尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰尼,

    您能要求他们提供安装日志吗? 他们也许能够向我们展示正在发生的事情。

    日志位于此处:

    <CCS_INSTALL_DIR>/ccsv7/install_logs.
    <CCS_INSTALL_DIR>/ccsv7/install_logs_<sevane_numbs>

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰尼,

    您从哪里可以从客户那里获得安装日志,或者他们是否能够解决此问题?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰尼,

    自从我上次听到您的消息以来,已经有一个月了,我假设您和您的客户都能通过这个消息。 如果仍然存在问题,请创建新线程。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    很抱歉,我无法获取日志。
    我的客户解决了这个问题,似乎是因为他们的内部安全策略。

    谢谢你。
    此致,
    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 很开心听到他们已经解决了这个问题。