This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:CCS/TMS320F2.8377万D

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637663/ccs-tms320f28377d-ccs-tms320f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:PowerSuite,CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在TIVA系列ARM控制器上使用代码编写器。  现在我尝试导入C2000系列PowerSuite的项目。  导入失败,出现以下 错误  


 错误:项目'gridConnectedInverterLCLFltr'导入失败,因为其编译器定义不可用。 该项目似乎不是CCS项目。 请尝试使用'常规>现有项目到工作区'向导将其导入。

所以我尝试使用“帮助-->安装新软件”来安装C2000编译器。  这在中间也失败了

我已下载到本地磁盘并尝试。  这也不承认。  任何可用的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能没有安装C2000器件支持。 参见以下参考资料的3.1 部分:

    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的快速响应。 C2000器件支持已安装。 所以我想重新安装。 所以我尝试卸载。 我不能这样做,因为它会引发如下错误

    会话上下文是:(profile=EPP.PACKAE.CPP,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall,操作数=[R]com.ti.DVT.analysis.traceviewer 4.1 .0.20.1705万251038</xmt-block>25.1038万 --> null,action=com.ti.CCStudio.p2.actions.RunCommandAction)。
    命令失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我非常抱歉,您没有回复;您是否仍有问题?

    此致,
    拉斐尔