This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万F:XDS100v3调试器连接问题。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632448/ccs-tms320f28069f-problem-with-xds100v3-debugger-connection

部件号:TMS320F2.8069万F

工具/软件:Code Composer Studio

我有围绕TMS320F2.8069万F构建的定制硬件,但我 无法成功调试/刷新它。  我正在将CCS DS100v3调试器与7.3 .0.0.0019万 一起使用。 以下是调试器设置和涉及JTAG连接的原理图。 我不断收到从近到远的短路错误,或'无法测量距离'。

什么情况 会引发此错误?

调试器测试结果

[结果]----


[打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Aaron \AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\2\0\Brdata\testBoard.dat

-- [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-501'(0xffffff0b)。
标题为'C_ERR_TEST_MEAS'。

解释为:
内置扫描路径长度测量失败。
如果
不知道扫描路径长度,则无法执行内置扫描路径可靠性测试。
尝试在该
实用程序或调试器的命令行选项或板配置文件中指定扫描路径长度。

[结束:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0] 

调试器设置

JTAG连接电路

感谢所有的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    吸引我注意的第一个细节是您正在使用的极低频率。 尽管错误501通常与高TCLK频率相关,但XDS100在默认1MHz频率下运行时通常非常稳健。

    此外,根据XDS目标连接指南,TDO上的上拉可能会影响您的设计-这些线路通常不推荐使用PUS/PD,但可能是F28x设备的一项功能。

    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    在上述同一文档("TDIS注意事项"部分)中,检查至TDIS引脚的连接是否牢固地连接至GND -任何波动都可能导致电缆断开错误。

    我将尝试考虑其他情景,但从示意图的角度来看,我看不到任何其他问题。 您也可以考虑任何可能的装配体/PCB错误。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的回复。

    低频实际上是我故障诊断的一部分。 我忘了把它换回去。 我在几个不同的频率上遇到了相同的问题。 我会将其切换回1MHz。

    我将仔细检查TDO的上拉情况。 这是引导时确定引导模式(闪存,串行,外部存储器)的一部分,但我可能错过了一些干扰调试的内容。 在我访问时,我将检查TDIS是否也已充分地建立了基础。

    感谢你的帮助。 我会告诉你情况如何。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将频率改回默认的1MHz,一切都正常! 以前我怀疑处理器坏了,于是更换了它。 可能是处理器导致我忘记将调试器频率改回,从而导致次要问题。

    感谢您的帮助,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,

    感谢您反馈您的发现。 希望处理器是根本原因。

    此致,
    拉斐尔