This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:ccs7/TMS320C6748

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642905/ccs-tms320c6748-ccs7-tms320c6748

部件号:TMS320C6748
主题中讨论的其他部件: TMDSEMU200-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

I编程为TMS320C6748的ccs7

编写代码后,单击bulid -> Debug through CCS7 (bulid ->通过CCS7调试)

所有程序均正常工作。
但是。 DSP板断电-> DSP芯片重置。 ->重试,连接JTAG -> ccs7调试单击。
如何在DSP中下载我的程序。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    sungsu para 说:
    编写代码后,单击bulid -> Debug through CCS7

    我相信您的意思是"运行->调试"。 这是正确的选项。 这将构建项目并启动调试会话,连接到目标并将代码下载到DSP。  

    [QUOTE USER="sungsu park)但是。 DSP板断电-> DSP芯片重置。 ->重试,连接JTAG -> ccs7调试单击。[/QUET]

    我不确定这里发生了什么。您收到了一些错误消息吗? 如果可以附加屏幕截图,屏幕截图将很有帮助。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ki-Soo Lee

     

    很抱歉,我的答复太迟了。

     

    我想我问的问题是错的。

     

    我想知道如何下载NAND闪存

     

    无法在数据表中找到解决方案。

     

    当前使用的部件是TMS320C6748EZWTA3。

     

    JTAG仿真器正在使用TMDSEMU200-U

     

    我希望你能告诉我是否可以举一个例子或作出解释。

     

    谢谢!

     

     

    此致,

    Sungsu公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请检查附件以了解我的问题。

    e2e.ti.com/.../tms320c6748_5F00_problem.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sungsu:
    我已将您的最后一个职位转到适当的论坛。 请在此处继续讨论:
    e2e.ti.com/.../64.8093万

    谢谢你
    KI