This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:PRU CCS项目中的pru0 makro

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633773/ccs-am3358-pru0-makro-in-ccs-project-for-pru

部件号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

当我为 PRU创建CCS projet时,已自动生成预处理程序键“pru0”,位于“属性”>“生成”>“PRU编译器”>“高级选项”>“预定义符号”中

它的用途是什么? 只是为了告诉软件设计用于哪个PRU内核,以便我可以将其更改为pru1。 还是控制某些编译器内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此预定义符号不会影响编译器;如果您要使用“生成配置”并设置相同的项目来为AM335x设备的多个PRU内核生成代码,则将此符号放在方便的位置。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!