This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:链接器阶段的权限被拒绝问题

Guru**** 2383760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641230/ccs-tmdx570lc43hdk-permission-denied-problem-during-linker-phase

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

hy,

我的PC上安装了CCSV6和CCSV7,这是Win10安装

当我尝试在CCSV7上编译项目时,有时会出现以下错误:

致命错误#6001:无法打开文件“C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_eabi.6.LTS\lib\rtsv7R4_a_be_v3D16_eabi.lib 16.9 ”: 权限被拒绝

我已经检查了,所有目录都对我的用户开放,而且在重新启动PC后,我也遇到了同样的问题,只打开CCSV7并进行编译。

如何解决此问题?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antonio:

    CCSv6是否也出现相同的问题?

    您的Windows计算机有什么帐户类型-用户或管理员?

    检查您对系统临时文件夹的权限。 确保您具有写入权限,因为CCS需要此权限。

    另请检查以下主题中的POST,以查看它是否有帮助:
    e2e.ti.com/.../223.7964万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    CCSv6工作正常,问题仅出现在CCSV7上,
    我不是管理员,我不确定临时目录是否可供我的用户使用,
    我明天早上检查一下,
    谢谢!
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv6和CCSv7是否通过同一帐户登录安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,为同一用户安装了CCSV6和CCSV7,

    我拥有C:\TI的所有权限

    我只读了C:\Windows\Temp的权限,这是规则,不能更改

    对如何解决这个问题有什么想法?

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将系统TEMP和TMP变量设置为您具有写入访问权限的文件夹?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能向网络管理员询问此问题,
    在任何情况下,CCS信号的问题都在TI目录中,而不是Temp目录中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Etantonio,抱歉回复延迟。 如果此问题仍然存在,您是否可以尝试以管理员身份临时运行CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了在新工作区中创建新项目的问题,但我不确定其工作的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更新,很高兴看到它现在可以正常工作。 我想新的工作空间会有所帮助。 清理它有助于解决各种稳定性问题,我建议定期清理它。

    谢谢
    KI