This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PowerSuite UI未打开

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641877/powersuite-ui-is-not-opening

主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WAREPowerSuite

这与我所看到的相似。
这是我的屏幕截图:

我做了你说的。 启用Grace开发者功能,终止 两次jxbrowser并重新启动composer。 之后,我尝试打开cfg文件并获得相同的结果(请参阅上面的屏幕)。 在Process Explorer中,我可以看到打开cfg时 ,jxbrowser正在启动。 所以我只禁用了Internet连接, jxbrowser就不会启动。 但这没有什么帮助。

我找到了这些线程: https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/56.977万。  他们解决 了在Windows操作系统中设置"英语为默认语言"的问题。 无论是 在家里还是在工作中,这对我都不起作用。

现在,我已经足够了,controlSUITE中的示例可以与ccs6配合使用。 稍后将需要C2000Ware数字电源软件包中的示例。   我只是想看到他们。
因此,这个问题与我已无关。
但是,如果您需要我的帮助来解决这个问题,欢迎您。 但我建议为此创建一个单独的帖子(或继续在那里,我提供了链接),因为 这已经远远不是我在开始时确定的问题。

此致,Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor,

    我已经拆分了线程,我们可以使用这一新线程来跟踪UI问题。

    你的东西看起来和其他的线程一样,但是和我看到的有点不同(对我来说,问题没有再出现)。 对我来说,我看不到PowerSuite工具栏的顶部或底部的两个小选项卡。 因此,我认为我的问题可能有所不同。

    感谢您帮助我们跟踪正在发生的事情。 我将与这里的其他一些人交谈,看看我们可以如何对此进行调试。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor,

    我们有一些事情要尝试。

    让我们确保宽限调试功能已打开。
    窗口->首选项
    在树中展开Code Composer Studio -> Grace
    选中"启用Grace开发者功能"框
    重新启动CCS以确保设置生效。

    CCS重新启动后,尝试打开.cfg文件。
    假设它仍然无法正确加载,请右键单击顶部的"PowerSuite"栏。
    单击"将URL复制到剪贴板"项目。
    现在打开Chrome并粘贴URL。

    是否正确显示?

    如果是这样,您可以在此处使用它,这意味着问题很可能是我们正在使用的jxbrowser与SWT之间的冲突。

    感谢您花时间与我们一起处理此问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor,

    我将关闭此线程,因为我们能够根据另一线程 e2e.ti.com/.../64.2441万中的讨论使其正常工作

    此致,
    John