请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 主题:CC1350中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在按照下面的教程进行操作。 但是,如步骤4 (在“使用CCS”标题下)中所述,我没有获得教程中所述的.bin文件。 请帮我解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在按照下面的教程进行操作。 但是,如步骤4 (在“使用CCS”标题下)中所述,我没有获得教程中所述的.bin文件。 请帮我解决这个问题。
Brijesh,
在资源管理器中,此项目似乎不可见,无法直接从该处导入,但您可以通过浏览至CCS菜单“项目”->“导入CCS项目”来导入该项目。 请查看以下相关线程:
https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/61.0489万
https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/61.1618万
希望这能有所帮助!