This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:CCS与专家套件的故障和故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640524/ccs-tms320f28035-failure-and-failure-the-ccs-with-the-experimeter-kit

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8035万,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

三周前,我 尝试安装CCS v.7 ,ControlSuit和运行实验板套件TMDSDOCK2.8035万。 我有一台装有Windows 10的HP envy M4计算机。 我遇到了CCS安装问题,借助e2e,我可以解决这个问题。 我在n´t ControlSuit时遇到了问题,这个问题我还不能解决,在安装ControlSuit时,当我执行程序时,只会出现一个白页。 此外,我对执行有问题,例如(闪烁LED)简单。 不n´t生成和调试工具。 当我尝试编译时,我获得了一条有关XDAIS的错误消息。 我确实意识到e2e的建议,但没有发挥作用。 有人知道如何与TI支持人员联系。 我认为,我提到的程序必须迅速实现,但我倒转了三个星期和工具的失败和失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I had issue with the installation of controlSUITE this issue I nutd fromn´t,

    您是否能够解决controlSUITE的安装问题。 如果没有,请提供有关您所面临的确切问题的更多详细信息。

    不能n´t和调试工具。 当我尝试编译时,我获得了一条有关XDAIS的错误消息。 我确实意识到e2e的建议,但没有发挥作用。 [/引述]

    请提供有关构建FlashingLids示例时出现的错误的更多详细信息。 如果您可以附加一个非常 有用的错误屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7853.error1.docxHi 

    出现问题时,我会发送屏幕截图。

    非常感谢。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian,

    很抱歉,我上星期都不在办公室。

    您之前提到过在构建 FlashingLids示例时出现错误。 您附加的屏幕截图显示了一个名为prueba的项目。  
    无论您构建哪个项目,您是否看到生成了相同的错误? 如果是,则可能是您的环境/生产环境中的某个因素导致了问题。

    能否将生成控制台的内容复制/粘贴到文本文件(如 此处所述)并将文件附加到此处?

    您还可以尝试从controlSUITE导入几个不同的项目(此目录为:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2803x\V130\DSP2803x_Examples_ccsv5)2803),然后生成它们并告诉我们是否成功生成了其中的任何项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sebastian,

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决此问题,并将关闭此线程。 如果问题未解决,只需在下面发布回复或创建包含所需详细信息的新线程。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartiG
    我解决了安装CCS的问题,在我的PC格式化并安装了Windows 10时。 只有这样,我才解决了问题。 我需要说的是,必须禁用“项目>属性”中的选项XDAIS,才能方便地生成调试器。

    非常感谢

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我需要说,必须禁用“项目>属性”中的选项XDAIS,以便于生成调试器。[/QUOT]

    是的,在使用某些controlSUITE示例时,这是一个已知要求。 C2000Ware的示例 不需要该步骤。


    由于此问题已解决,请单击"This resolved my ission"(此问题已解决)按钮。 谢谢!