This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何删除意外添加的CFG文件要求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633508/ccs-ccstudio-how-to-remove-the-accidentally-added-cfg-file-requirement

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

许多年前,Robert W发布了这个问题。 没有得到答复:

e2e.ti.com/.../23.63万

我现在做了同样的事。 在属性中,我单击了RTSC SYS/BIOS,它在项目中填充了一个配置文件。  现在我已"取消单击"该框,并删除了CFG文件... 但它仍然坚持要求必须有CFG文件。  相关的XDC构建将在其中填入代码和库,这是我不需要的。

这是CCS 7.2

如果说在以后意外添加CFG文件后,现在它必须永远保留在该文件中,这实质上是说IDE感染了无法删除的病毒。  假设所有RTSC项目都需要配置文件,这并不能回答如何将项目恢复为非RTSC项目的问题。

创建项目时没有使用RTOS SYS/BIOS,需要将其设置回该状态。

如何做到这一点?

发生生成生成文件错误。
此项目不包含可构建的RTSC配置(.cfg)文件。 为了生成该项目,该项目必须包含一个未从生成中排除的RTSC配置文件。
构建已停止.. 

-CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗

    Christopher Weber 说:
    在属性中,我单击了RTSC SYS/BIOS,它在项目中填充了一个配置文件。  [/引述]

    据我所知,仅在“项目属性”->“产品”选项卡中启用SYS/BIOS不会自动将.cfg文件添加到项目中。 但是,如果手动将.cfg文件添加到项目中,CCS将提示您为项目启用RTSC/XDCtools支持,如果单击“是”,则将继续将其转换为RTSC项目。

    一旦它是RTSC项目,很遗憾,只需删除.cfg文件( 此处有一个有关它的常见问题),就无法将其转换为非RTSC。 对此造成的不便,我们深表歉意。