This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:软打开控制器时发生错误。值为'-600'(0xfffffffda8)。 标题为'SC_ERR_LIB_ANY_Locate '。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633163/ccs-tms320f280049m-an-error-occurred-while-soft-opening-the-controller-the-value-is--600-0xfffffda8-the-title-is-sc_err_lib_any_locate

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用Piccolo F28.0049万M controlCARD实验套件。 我有Windows 7,Service Pack 1,32位。 代码编辑器7.3 .0。 我加载了一个C2软件示例,例如L2_ex1_linky。 一切都很好 但是,自从2天以来,当我测试连接时,我收到标题中的错误。 这个错误很常见,我在大多数论坛上都读到过,但没有发现任何与我相关的信息。 我还重新安装了代码编写器,结果不是很好。   

我有一个迷你USB连接到坞站,还有一个迷你USB连接到f28.0049万M。 2天前,确切的配置工作正常,令人沮丧。  

驱动程序看起来正常, 请参阅图中的。 奇怪的是,即使我完全不将f28.0049万连接到PC,我也会收到相同的错误。 应该是无IO或插入设备的情况。

是否有任何建议?

th, victor.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    有关此错误的说明以及一些可能的故障排除提示,请访问:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#library-error 

    如果出现设置错误,您可以从此 页面下载并安装TI仿真器组件 ,然后尝试恢复当前设置。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    感谢您的快速回答。

    我解决了从设备管理器卸载XDS100驱动程序(在德州仪器(TI),辅助端口和调试探测器下)的问题。 然后,将Blackhawk USB100v2插入PC时,驱动程序已正确重新安装,并且一切正常。 希望它不会再发生。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    感谢您提供反馈。 我还会将此线程添加到可能的错误解决方案中,以便将来它可以帮助其他开发人员。

    此致,
    拉斐尔