This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:CAN'无法找到导入文件:'C:/7_1_Firmware_CC13/SingleChipTest/SingleChipFbG/SingleChip_Debug/configPkg/config.Bld'

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642804/ccs-cc1310-can-t-find-import-file-c-7_1_firmware_cc13-singlechiptest-singlechipfbg-singlechip_debug-configpkg-config-bld

部件号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

实际上,我开了一个我在几个月前编好的项目,现在我想继续下去。 但我知道这个错误,不知道为什么和发生了什么变化。

感谢你的帮助。

Noge

说明   资源   路径   位置   类型
找不到导入文件:'c:\7_1_Firmware_CC13/SingleChipTest/SingleChipFbG/SingleChip_Debug/configPkg/config.Bld'(在'C:\7_1_Firmware_CC13\SingleChipTest\SingleChipFbG\SingleChipFBG_Samode\dc20_Samode\cce_3_simplink_3/TI封装7_cc_3/20;cc_try_7_cce_7_cc_1;cc_try_7_1;cc_1;cc_try_7_1;cc_1;cc_try_7_1;cc_try_7_cc_1;cc_1;             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在什么位置看到此错误? 将项目导入工作区,打开.cfg文件或执行其他操作时?

    是否可以附加错误的屏幕截图?  

    此外,您是否为该项目拥有多个构建配置(似乎有单芯片调试和单芯片FBG_Samode)?
    是否在项目资源管理器中选择了正确的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ArtiG,

    感谢您的回答。 当我清理项目并想要重建时,我显示的错误。 您可以在此处看到屏幕截图。
    多个构建配置:是的,由于产品版本不同,我们通常有多个配置。

    Br Noge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图未通过。 请重新附加它吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noge,

    由于我们没有收到屏幕截图和其他详细信息,我们假定您能够解决此问题。
    如果问题未得到解决,请随时发布回复并提供所需的详细信息。 谢谢!