This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Windows在建立eZdsp TMS320F2.8335万的USB连接时未找到驱动程序

Guru**** 2613215 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642283/ccs-windows-not-found-the-driver-when-making-usb-connection-of-ezdsp-tms320f28335

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

 

我在使用eZdsp TMS320F2.8335万进行USB连接时遇到了一个问题。 实际上,Windows在CD中找不到他的驱动器。

 

  1. 我从给定的CD (在软件包中)正确安装3.3 ,

  2. 我还从光盘安装eZdsp 2.8335万驱动程序和目标内容。

 

当我想建立eZdsp TMS320F2.8335万的USB连接时,我尝试手动安装他的驱动程序(如快速入门手册中的步骤4和5所示),我收到了一个回复

 

Windows未找到驱动程序

供您参考:Windows 10,64位

 

请注意,安装3.3 和eZdsp 2.8335万驱动程序和目标内容(从光盘)时,不会出现错误。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,
    请注意,CCWindows 10不支持3.3。 它正式支持的最后一个版本是Windows XP。 虽然有些人已经让IT人员在Windows Vista和Windows 7上工作,但在Windows 10上的成功率要低得多。 另请注意,原始CD中的驱动程序很可能是32位的,您需要Spectrum Digital中的64位驱动程序。

    由于所有这些兼容性问题,我强烈建议迁移到最新版本的CCS。 如果您必须使用该旧版本,我建议您使用Windows XP-32计算机(本机或VM)。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢李基洙的回答。

    我想使用MATLAB Simulink进行配置,我需要安装 2.8335万的Flash API文件。  我在TI网站上搜索,每次都找到"controlSUITE"。

    在 从“controlSUITE”和“3.3 ”下的安装中复制库之后,我必须安装controlSUITE?

    如果您有 任何建议,请告知。

    非常感谢

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mohamed Amine Fnaiech]我想使用MATLAB Simulink进行配置,我需要安装 2.8335万的Flash API文件。  我在TI网站上搜索,每次我都找到"controlSUITE"

    是的,它现在随附controlSUITE。 它位于.\controlSUITE\libs\utilities\flash_API\2833x\28335中2.8335万中

    关于如何使用它,请在C2000论坛上发布新的主题。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    如有任何Matlab/Simulink问题,请直接联系Mathworks支持部门。

    谢谢

    KI