This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS和编译器的发行版和EOS

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633002/compiler-release-and-eos-of-the-ccs-and-compiler

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

下面的CCS和编译器版本用于我客户的批量产品,他们想知道发布时间和期限,然后他们可以决定是继续使用还是切换到使用其他版本。

bios_ccsv3_setupwin32_5_41_03_17.exe

CC Studio_ 2.1

CC Studio v.3.3

6.1 10.101

TI_CGT_C6000_ 5.1 ................................................................12.

巴西,

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Andy YIN"]

    CC Studio_ 2.1

    CC Studio v.3.3

    [/引述]

    要了解这些内容何时发布,请参阅 此公共Wikipedia文章

    [报价用户="Andy Yin]BIOS_ccsv3_setupwin32_5_41_03_17.exe

    仅随CCS 3.3 一起发布。

    [quote user="Andy 6.1 10.101

    2010年6月

    [报价用户="Andy Yin"]ti_CGT_C6000_And.12 5.1

    2007年3月

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    对于CCS 2.1 和3.3 ,我只能在您的提供链接中找到发布年份,但没有找到确切的发布时间,您可以帮我检查并提供给我吗?

    除了发布时间之外,我的客户还想知道TI何时不提供工具支持?

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,

    3.3 于2006年12月21日首次发布。 2.1 我没有确切的日期,我的最佳估计是2001年。 在支持方面,我们仍会回答有关这些工具的使用问题,但在接收更新或修复方面,我们不支持这种方法。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Andy YIN"]除了发布时间之外,我的客户还想知道TI何时不提供工具支持?[/QUOT]

    对于那些旧的编译器,它与CCS相同。  我们会回答问题,但不会修复错误。  

    关于旧的BIOS版本,我不知道具体情况,但我相信他们有类似的政策。

    谢谢,此致,

    -George