This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXLCDK6748:没有生成目标的规则

Guru**** 2613765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641158/ccs-tmdxlcdk6748-no-rule-to-make-target

部件号:TMDXLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我正在尝试运行C6000实验室,谈论音频应用程序,但我收到以下控制台消息:


****配置构建调试项目AUDIO_C6000_OPT****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
gmake [1]:正在输入目录'C:4.00 /TI-RTOS/TI_RTOS_labs_sols_ACU/C6000/Labs/Lab_13/lab_13_C6000_starter_audio_opt/audio_C6000_opt/Debug'</s>6000 6000
'生成文件:../opt/cfg'
'调用:XDCtools'
"C:/ti/xdctools_3_25_03_72/xs"--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/Ccsv7/cs_base;C:/ti/uia_2_00_06_52/packages;C:/ti_RTOS/econfig -670.76. 7.4 -xscs -x_scr_scr/scr.scr.scr.scr.scr.scr_ex-scr.scr.scr.scr.scr.scr.scr.cr.x_-scr.scr.scr.scr.scr.scr_-xscr.scr.scr.cr.cr.scr.cr.cr./scr_-xscr.cr.cr.cr./scr_
subdir_rules.mk:75:目标'build_5.76447905亿-InProc'的配方失败
js:"c:/ti/xdctools_3_25_03_72/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包evmc6748_tto
gmake [1]:***[builc-5.76447905亿-InProc]错误1
gmake [1]:正在离开目录'C:4.00 /TI-RTOS/TI_RTOS_labs_sols_ACU/C6000/Labs/Lab_13/lab_13_C6000_starter_audio_opt/audio_C6000_opt/Debug'</s>6000 6000
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***无规则生成目标'C:/ti/ccsv7/eclipse/LOGICP_BSL_install/DSP BSL/lib/evmomapl138_BSL.lib',需要'AUDIO_C6000_opt.out。
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

 

我正在使用CCS7和7.4 v.5编译器。 我已经阅读了有关sh.exe和WinAVR文件的信息,并删除了它们。 但错误仍然相同。

有人能帮你吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题错误:

    gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。 AUDIO_C6000_OPT 未知 C/C++问题
    gmake:***无规则生成目标'C:\ti/ccsv7/eclipse/LOGICP_BSL_install/DSP BSL/lib/evmomapl138_BSL.lib',需要'AUDIO_C6000_opt.out。 AUDIO_C6000_OPT 未知 C/C++问题
    gmake:目标'all'由于错误而没有重制。 AUDIO_C6000_OPT C/C++问题
    gmake [1]:***[build_5.76447905亿-InProc]错误1 AUDIO_C6000_OPT C/C++问题

    警告:

    无法解析生成变量'LOGICP_BSL_INSTALL'。 此项目可能无法按预期生成。 AUDIO_C6000_OPT 属性 问题
    无效的项目路径:找不到包含路径(\DSP BSL\inc)。 AUDIO_C6000_OPT 路径条 目问题
    无效的项目路径:未找到包含路径(C:\TI_RTOS\C6000\Labs\SysBIOS_Platforms)。 AUDIO_C6000_OPT 路径条 目问题
    当前未安装产品'SYS/BIOS' v 6.35 .4.50。 在构建过程中将使用兼容版本6.50。1.12 AUDIO_C6000_OPT AUDIO_C6000_OPT 问题
    产品'System Analyzer (UIA Target)' 1.3 v.1.08 当前未安装。 在构建过程中将使用兼容版本2.0。6.52 AUDIO_C6000_OPT AUDIO_C6000_OPT 问题
    此项目包含1个未解析的可建链接资源。 项目可能无法按预期生成。 AUDIO_C6000_OPT 项目 问题
    无法找到XDCpath存储库'C:\TI_RTOS/C6000/Labs/SysBIOS_Platforms'! 请访问项目的'Properties > General > RTSC'选项卡以调整XDC路径。 AUDIO_C6000_OPT AUDIO_C6000_OPT 问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误仅减少到3个:
    说明 资源 路径 位置 类型
    gmake:***没有生成目标'build-5.76447905亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。 AUDIO_C6000_OPT 未知 C/C++问题
    gmake:目标'all'由于错误而没有重制。 AUDIO_C6000_OPT C/C++问题
    xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包evmc6748_tto .xdchelp /audio_c6000_opt line 51 C/C++问题

    我不能解决这些错误。 我尝试输入evmc6748_TTO平台的路径,但仍然显示错误。


    有人能帮忙吗?

    拉巴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rabah:
    您是否看到以下相关链接?
    e2e.ti.com/.../168.8294万

    查看Desouza在该线程上的帖子。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

      关于您发送的帖子中的问题,我已下载了workshop文件,其中包含逻辑PD库和SysBIOS平台evmc6748_TTO。 但我仍然遇到同样的错误。 我不知道如何使用已提供的文件在实验室中运行项目。  

    我的错误是:

    说明资源路径位置类型
    无法识别的属性(@DirectCall).xdchelp /AUDIO_C6000_OPT line 188 C/C++问题
    致命错误#5:无法打开源文件"C:/Users/matrixpc/AudioLab13/AUDIO_C6000_opt/Debug/configPkg/package/cfg/opt/p674.h".xdchelp /AUDIO_C6000_OPT LINE 39 C/C++问题
    gmake:***[build_5.76447905亿]错误2 AUDIO_C6000_OPT C/C++问题
    gmake:目标'all'由于错误而没有重制。AUDIO_C6000_OPT C/C++问题
    gmake [1]:***[build_5.76447905亿-InProc]错误1 AUDIO_C6000_OPT C/C++问题

    我觉得我做错了! 但我不知道该怎么办?

    此致

    拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rabah -我已将此主题提请TI-RTOS专家注意。 很抱歉耽误你的时间。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉巴
    是否可以清理,重建和发布当前完整的控制台输出? 据我所说,您正在使用XDCtools 3.25 和SYS/BIOS 6.50 ,这是一个不兼容的组合。 您要使用哪个版本的SYS/BIOS?