This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:CC 2650-无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641224/ccs-launchxl-cc2650-cc-2650-a-router-subpath-could-not-be-accessed-the-board-configuration-file-is-probably-incorrect

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个TI CC2650启动板XL。 直到两天前 ,当我上传代码时收到此错误消息时,我才运行它,没有出现任何问题:  

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
主板配置文件可能不正确。
(仿真软件包7.0 .48.0)

我真的不知道该怎么做。 仅供参考。 我没有更改任何硬件针脚配置或任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以尝试对设备进行批量擦除? 启动调试会话后,选项应在'脚本'菜单下可用。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至不能开始大会话。 单击DEBUG后,我收到此错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请启动“无项目”调试会话。 如果您使用标准项目调试(通过“bug”按钮),它将尝试自动连接到目标。 您希望在不使用自动连接的情况下启动调试会话。 您可以使用“无项目”调试会话执行此操作。 您希望在连接之前执行批量擦除。

    www.youtube.com/watch

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI