This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:adc14_single conversion _repee.c:93 0x1280 &quot处没有可用的源;

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633274/ccs-msp432p401r-no-source-available-for-main-at-adc14_single_conversion_repeat-c-93-0x1280

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我的代码已经完成,它似乎按我想要的方式工作,但每次它运行时,它都会被某个库(driverlib.c)中的函数"void cpu_wfi(void)"捕获,并给出错误- 没有源可用于中的"main() adc14_single转换重复.c:93 0x1280"。 我可以暂停该程序,然后再播放它,它将一直运行到达到此点,然后再次卡住。 对此有何想法?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    John Santose 说:
    在adc14_singl_conversion _repee.c:93 0x1280"

    没有可用的源代码"main()

    此消息只是说程序 在库代码中停止,调试器无法找到它的源代码。
    此页面中提供了有关这些消息出现的时间和原因的一些背景信息。

    您运行的是adc14_single转换重复示例的修改版本,而不是MSP432 SDK中包含的开箱即用示例,对吗? 如果是这样,并且程序的实际执行存在问题(除了找不到库源的信息),我建议在MSP432设备论坛中询问这一点,因为那里的专家将能够更好地帮助解决这一问题。