This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6657:C6000编译器发行说明中的错误链接

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633321/compiler-tms320c6657-wrong-links-in-release-notes-of-c6000-compilers

部件号:TMS320C6657

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的TI编译器团队:

我想通知您,C6000编译器下载页面的readme.txt文件包含一些错误(过时) 的tiexpressdsp.com链接,例如,在readme.txt中查看8.2 .2版本。 请更正链接。

谢谢,谨致问候

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告知我们这一疏忽。  我们本来应该在以前就抓住这个问题。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-3823以解决此问题。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    谢谢,此致,

    -George