This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6416:何处可以下载TI编译器版本:6.0 .28,我需要为我的项目下载此编译器

Guru**** 2583505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633000/compiler-tms320c6416-where-can-i-download-the-ti-compiler-version-6-0-28-i-need-to-download-this-compiler-for-my-project

部件号:TMS320C6416

工具/软件:TI C/C++编译器

我在这里找不到编译器:

http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C6000

在哪里可以找到它,我的某些项目需要此版本!

请帮帮您。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了Code Composer Studio (CCS)?  如果是这样,您可以使用它来安装版本6.0 .31。  此版本与6.0 .28版本相同,只是它有更多的错误修复程序。  选择帮助|安装新软件。  然后使用下面的屏幕截图。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它可以正常工作。 但我只是想获取此编译器的安装包。我可以从任何地方下载吗? 或者您可以将其发送给我吗? v 6.0 28和v 6.0 31。 我的邮件是guoyang.mail@qq.com
    非常感谢!