This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Ubuntu 6.2 上的CCUbuntu 16.04 3 LTS启动时崩溃

Guru**** 2607485 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632607/ccs-ccsv6-2-on-ubuntu-16-04-3-lts-crashing-on-startup

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI团队:

我们的CCS Studio v 6.2 在启动时崩溃,并出现错误分段故障(Ubuntu 16.04 Tm3 LTS)

$ CCStudio
分段故障(内核转储)

$ uname -a
Linux 9d35d640.8363万 4.4。0-97-generic #120-Ubuntu SMP 9月19日17:28:18 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

作为解决方法,我尝试了以下链接中提到的步骤

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.4599万

$导出java_tool_options=-Xss1280k

但我们的CCS仍然会在启动时崩溃

请帮助我们解决此问题,因为多个用户正受到影响

此致

Shashank J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    您提到的帖子中链接的主题有一些其他详细信息,我个人发布了一些其他信息。 请检查以下帖子:

    e2e.ti.com/.../223.0265万

    除此之外,我不知道解决此问题所需的任何其他信息。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试了所有的... 它们都不工作...

    是的,我们只将Java变量设置为root

    此致

    Shashank J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    我刚刚在16.04 上检查了uname -a,回到那个线程时,我更新了内核-这似乎永久解决了问题- 6.2 (以及更新的版本)现在运行时没有java tool_options

    用户@主机:~/$ uname -a
    Linux主机SMP.0-58-generic #63~SMP.1-Ubuntu 16.04 显示器6月26日18:08:51 4.8 2017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

    这是我们的制度之间的一个差异,可能会影响结果。

    我将继续努力寻找其他可能的根本原因,但如果没有系统存在问题,这会使问题变得更加困难。

    从命令行运行CCStudio是否会抛出任何特定的错误消息?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael:

    我从命令行启动时收到的唯一错误是

    分割故障

    核心转储

    您是否可以尝试通过在您的PC上使用我们的内核版本执行全新的Ubuntu安装来重现该问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    如相关线程和我们的经验所示,在全新安装Ubuntu 16.04 时,该问题众所周知,因此在这些情况下无需重新测试。 我建议您尝试更新系统,查看安装是否成功运行。

    此致,
    拉斐尔