This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4257的编译CCS 5.5 版本

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632930/ccs-tms570lc4357-compiled-ccs-5-5-version-for-tms570lc4257

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好,CCS团队

我们是否可以将CCS 5.5 版本用于TMS570LC4257编译?

因为我们需要对我们甚至在CCS 7.1 中已知的软件进行动态分析

但是,我们不能更改环境IDE-SW

您是否有针对CCS 5.5 版本上的TMS570LC4257的解决方案编译?

此致

Gerald.choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    TMS570LC4357是基于Cortex R5的器件。 查看我的5.5 的安装,我没有看到此设备或R5的基本支持。 与CCCortex 5.5 捆绑的编译器支持高达Cortex R4。 我想你可以在5.5 中安装一个新的编译器,它支持R5,但这会改变环境。

    您说"我们需要对我们甚至在CCS 7.1 中已知的软件进行动态分析"是什么意思? 您是否说5.5 中有一个您需要的功能,而该功能在7.1 中没有? 默认情况下,我们在7.1 中关闭了状态代码分析。 这是什么意思吗? 如果是,则可以打开。



    此致,
    John