This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:找不到driverx.exe

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/644932/ccs-msp-fet430uif-cannot-locate-driverx-exe

部件号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我们无法卸载用于MSPFET430IF的Driverx。 消息是driverx.exe是必需的,我无法找到此文件。
请告诉您照片的位置吗?

我们已经验证了之前的讨论,并且所提供的故障排除选项都不起作用(重新安装CCS或MSP430驱动程序)

提前感谢您的支持。

此致,

Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bogdan:

    很遗憾,我不熟悉DriverX。 我假设您使用的是PC,那么您能否描述一下操作系统和版本?
    MSP-FET430UIF支持的操作系统包括OS X,Linux和Windows,但不包括OS X El Capitan。 假设您使用的是Windows,您是否尝试使用管理员权限重新安装最新的CCS版本?

    请记住,新设计不再推荐使用MSP-FET430UIF。 尽管它仍受支持,但我们将重点放在更新的(推荐) MSP-FET上。

    processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    感谢您的及时回复。
    通过从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html安装MSP430驱动程序 ,然后使用卸载程序删除,我们能够解决此问题。
    此致,
    Bogdan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bogdan:

    我很高兴听到您的一切都能正常工作-干得不错。 感谢您告诉我!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序