This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:Code composer studio 6.0 v TMv 4C123GH6PGE

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632624/ccs-tm4c123gh6pge-code-composer-studio-v6-0-tm4c123gh6pge

部件号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家下午好,

我在使用代码编辑器工作室版本6.0 时遇到问题。它向我显示类似这样的错误  

a href="file:/C:/ti/ccsv6/eclipse/plugins/com.ti.ccStudio.errorparser_help.emfilter_edMED/HTML/1.0269万.html">#10269</A><xmt-block0>1.0269万 6.0 输出文件"hello1.out"超过了代码大小限制0.20.1406万261800</xmt-block>26.18万

#1.001万链接期间发生错误;"hello1.out未构建

我请你建议我如何解决这个问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您似乎遇到了许可问题。 随着CCSv7的发布,v4之后的所有CCS版本都是免费的。 请查看以下页面,了解如何获取CCS的完整许可证:
    processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCSv6

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我,如果我将此许可证文件添加到当前工作的CCS编译器中,那么对我以前的工作程序是否有任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回复我的上述帖子。
    添加许可证密钥后,其工作正常,不显示以前的错误。