This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:闪存刻录工具未与C6713硬件连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/644969/ccs-tms320c6713b-flash-burn-tool-not-connected-with-c6713-hardware

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想通过3.1 使用闪存刻录2.0 工具刻录闪存。

我的硬件是C6713 dsk。 但是,何时尝试打开.cdDD配置文件,以硬件为目标

未连接。 我已尝试为另一个C6713套件执行此过程,出现相同的问题。

我无法理解问题。我已按照闪存刻录的所有说明和流程操作。

也尝试使用闪存刻录3.1 试用版。但结果相同。

请为我提供适当的向导。

此致

Gopal