This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:更新问题:

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640511/ccs-codecomposer-update-issue

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI:

卸载时发生错误
会话上下文是:(profile=EPP.PACKAE.CPP,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall,操作数=[R]com.ti.DVT.analysis.traceviewer 4.1 .0.20.1705万251038</xmt-block>25.1038万 --> null,action=com.ti.CCStudio.p2.actions.RunCommandAction)。
命令失败。

由于最近的几个更新已经发布,我无法安装其中的任何更新。  它给出了以下错误。

除卸载所有内容并重新安装外,我有哪些选择?

据我所知,它目前运行良好,但不允许添加任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    您能否提供有关此错误发生时您正在执行的操作的更多详细信息? 您是否运行了Update Manager并尝试安装了所有更新? 还是仅更新? 此更新是否为常规CCS IDE更新?

    您使用的CCS的确切版本是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    本周早些时候,我们在同步服务器时遇到了问题,这导致了此错误。 您可能仍会收到此错误,因为eclipse缓存了内容。 退出CCS后,尝试清除缓存(删除eclipse/p2/org.eclipse.equinox.p2.core和eclipse/p2/org.eclipse.equinox.p2.repository中的缓存文件夹),然后尝试更新。
    请随时更新。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直遇到相同的问题,清除缓存文件夹未能解决问题:

    卸载时发生错误
    会话上下文是:(profile=EPP.PACKAE.CPP,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Uninstall,操作数=[R]com.ti.DVT.analysis.traceviewer 4.1 .0.20.1705万251038</xmt-block>25.1038万 --> null,action=com.ti.CCStudio.p2.actions.RunCommandAction)。
    命令失败。

    这是7.3 。0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Windows 10 Pro 64位版本。

    我尝试安装哪个更新并不重要,但下面是更新列表:

    ARM编译器工具16.9   Tm6.
    GCC MSP430工具链7.4   Tm2.
    MSP430编译器工具16.9   Tm6.
    RTSC/XDCtools (IDE客户端) 3.50   .3.33
    TI MSP430工具链7.4   Tm2.

    此外,运行更新检查会出现以下错误,尽管它仍会填充更新列表:

    在http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2mac/上未找到存储库

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,
    能否压缩ccsv7/install_logs文件夹的内容并将其发布在此处?
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1581.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,
    不幸的是,您的日志显示您以前对CCS 7.3 的更新失败,因此任何后续更新都将给出相同的错误。 我的建议是下载7.3 并将其安装在一个新文件夹中。 对此造成的不便,我深表歉意。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有完全相同的问题。  您建议重新安装CCS并对给您带来的不便表示歉意,但我有一个更好的想法:修复安装程序。