This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:错误:"此项目是为当前不支持的设备创建的"

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646083/ccs-tms320c6748-error-this-project-was-created-for-a-device-not-currently-supported

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试使用CCS7打开一个曾经使用CCS5创建的项目(我没有尝试使用CCS5,因为我需要重新安装我的CCS7)。

我收到以下错误:
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
此项目是为当前不支持的器件创建的- TMS320C67XX.TMS320C6748:
-请参阅[帮助]>[检查更新],检查CCS更新是否支持此设备。
—访问CCS应用程序中心获取最新的设备支持。
-检查您是否安装了相应的MCU/处理器平台支持。
通过调整项目属性,将项目迁移到最接近的匹配支持设备。
如果使用实验芯片,请联系TI寻求支持。
构建已停止..

但是,我确实安装了C6000,如您所见:

有没有什么问题?

谢谢!

跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ran,

    ranchu 说:
    此项目是为当前不受支持的器件创建的- TMS320C67XX.TMS320C6748

    听起来您安装的CCS不支持C674x。 错误消息基本上说明了这一点。

    ranchu 说:
    然而,我确实安装了C6000,您可以在这里看到:

    屏幕截图显示您已安装C6000代码生成工具。 请注意,您可以为其他基于C6000的设备提供设备支持,但不能为C674x提供设备支持。 在为其他C6000设备选择设备支持时,可能已安装C6000代码生成工具。 下面的屏幕截图显示了C674x支持所需的组件。 请确保您已安装此程序。 您可以通过在现有CCS安装上重新运行安装程序来进行检查。 这将允许您安装任何缺少的组件:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我在安装C6000后取得了进展,但在尝试生成项目时收到以下错误。

    10:01:24****配置构建项目 myapp的调试****
    全部完成
    正在构建目标:MyApp.out
    正在调用:C6000 Linker
    stack_size=0x800 --heap_size=0x800 -m"myapp.map"-i"/lib"-i"/include"--display_error_number --diag_wrap=off --xml_link_info="Black_Bat_linkInfo.xml"--mapfile_contents=sym_defs,sym_runaddr_export=off -unuse_name.on_unusion-"app_linuerage_unus_line.xml"
    /usr/bin/sh:--heap_size=0x800:找不到命令
    Make:[black_BAT.Out ]错误127 (忽略)
    已完成目标构建:MyApp.out

    然后我开始检查生成设置,它是否与编译器版本相关(该项目以前是在ccs5 IDE上生成的)

    此致,

    跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我编辑了我以前的答复。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跑步,您的环境有些奇怪。 有一个要make的引用(CCS使用gmake),并且项目属性缺少所有编译器和链接器选项。 请附加您正尝试导入到CCSv7的项目,以便我进一步了解

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装所需的编译器7.4 4后,它就能正常工作。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在构建窗口中显示为警告(带“!”)