请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我开发了一个在带有M3控制器的CC1310F128无线电上运行的小型应用程序。 这很好。
我希望此应用程序在较小的F32版本上运行,并且具有较少的闪存和RAM。
当我直接在CCS->Project->Property中更改链接器设置时,链接器会通知您内存区域已经指定。
和.map文件还表示闪存和RAM的两个区域。
因此问题是:我应该执行哪些步骤来更改我的项目/链接器设置以匹配32kB部分?
提前感谢!
Kaare