This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:更新后出现编译问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632515/rtos-processor-sdk-am335x-compilation-issues-after-update

部件号:processor-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

但这并不是什么新鲜事...

7.2 不断弹出我需要下载更新的消息。 所以我就这么做了。  然后我的小工作发展项目停止了建设。 所以,我只重命名了一组项目和文件以使其不会发生故障,然后重新导入基本示例项目:  C:\ti\PDK _AM335x_1_0_7\packages\MyExampleProjects\GPIO _LedBlone_bbbAM335x_armTestProject

如有疑问,请验证即使是最基本的工具也仍在工作。  好吧,他们不是。

我按"构建",开箱即用,我得到:

从package/cfg/am335x_app_bbbam335x_pa8fg.cfg配置AM335x_app_bbbam335x.xa8fg ...
subdir_rules.mk:47:针对目标'build-8.61389649亿-InProc'的配方失败
错误:TI.SysBIOS.KNL.Task:"c:/ti/BIOS_466_05_55/packages/ti/kndl/bios_line.t.t.k/dsk_line/dsk_line.gf_gf.t.t:t.t.t.x_dsk_lin/dsk_dsky_lin/dsk_gfx:/dsky_lin/dsky_gfx:/dsk_line.gfx:/dsky_gfx:gfx:/dsk_lin/dsc/dsk_gf_



gmake.exe:***[package/cfg/AM335x_app_bbbam335x_pa8fg.xdl]错误1
js:“c:\ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs”,第52行:
错误:xdc.tools.configuro:由于链接器前面的错误而导致配置失败=2。 

你知道...  用户负责的任何内容中都不存在这种情况。  TI提供的所有文件夹和文件中都包含这些内容。  并且应该起作用。  或者,如果他们在工作,则升级时不会中断。

当然,我希望"开箱即用"的示例也能发挥作用。  但现在不是了。

你们是怎么破的?  我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗

    您能否尝试将示例项目导入新工作区并执行清理/重建,并告知我们错误是否仍然存在? 如果项目文件夹中已经有一个/Debug或/Release生成的目录,请尝试删除它,然后重新生成。 如果错误仍然存在,请保存整个 构建日志 并将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中没有现有的调试/发行文件夹,因为我重命名了它们,然后重新导入了样例项目。 我先检查了。

    我删除了该文件夹,并再次尝试重新导入样本。 还是同样的问题。

    然后我使用ccs.exe -clean命令行重新启动。 然后必须对项目进行清洁。

    然后它就能工作了。 太烦人了。