This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:实时仿真

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642508/ccs-tms320f28379d-real-time-emulation

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
有人能帮我吗!
如何以实时模式运行示例?
在不退出调试模式的情况下,更改CCS中的变量并监控其效果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议 您通过此链接来了解C2000研讨会。 它有一章介绍实时模式,并附带一个动手实验,解释实时调试功能。 它是为CCSv6编写的,但也适用于CCSv7。 请看一下,如果您还有其他问题,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,AartiG:
    我看了那个链接。那里解释了实时的,但没有解决我的问题。
    我的问题是:是否可以在不终止和重新构建的情况下更改源代码窗口中的变量并使其生效??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossein khaligh 说:
    是否可以在源代码代码窗口中更改变量,而无需终止和重新构建即可查看效果??

    您应该能够做到这一点。 将全局变量添加到“表达式”视图,在CCS中启用实时模式(如培训研讨会所示),并在“表达式”视图中启用“连续刷新”按钮(以便您可以看到其值的变化)。 然后,您应该能够在运行时更改表达式视图中的变量并使其生效。