This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4376:XDS510 USB/XDS510 USB plus仿真器无法与AM437x EVM卡连接。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646120/ccs-am4376-xds510-usb-xds510-usb-plus-emulator-not-able-to-connect-with-am437x-evm-card

部件号:AM4376
主题中讨论的其他部件:AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

尝试将XDS510 USB连接到AM437x EVM,但连接测试失败。

[开始:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

 

执行以下命令:

 

%CCS_base/emulations/drivers/sdjtag.exe -f %boarddataFile.-v -X reset -X scantest

 

[结果]

 

** BoardFilePath:C:\Users\lee5.301万\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\0\Brdata\testBoard.dat

**重置仿真器

    错误-- XDS510USB重置失败

    错误--检查仿真器/eZdsp的电源

    错误--然后检查您的端口地址

 

[结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

 

 

 

请注意,通过XDS220连接此EVM没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该错误表示实用程序无法与调试探测器通信或与目标硬件通信。

    在第一种情况下,常见的可疑问题是USB端口,USB电缆,调试探测器本身的问题。 您是否可以在另一台主机上测试调试探测器,或者查看Windows是否正确枚举它?

    如果一切都井然有序,我会仔细检查目标板是否已正确供电,或者是否未运行预加载代码-有时会阻止JTAG访问。 如果以上都不适用,我还会检查其他目标是否可以成功连接-它可能是有缺陷的主板或设备。   

    我可以连接到我的AM4379 IDK板,因此没有基本的不兼容性,尽管不建议使用此特定的调试探头来用于此设备-请检查 此参考

    测试连接的结果应指明以下内容供您参考:

    [开始:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/emulations/drivers/sdjtag.exe -f %boarddataFile.-v -X reset -X scantest

    [结果]

    ** BoardFilePath:C:\Users\a3.5611万\AppData\Local\TEXASI~1\CCSV7_~3\0\0\Brdata\testBoard.dat
    **重置仿真器
    --仿真器已重置
    **仿真器扫描测试
    --发现JTAG IR长度为6
    --在扫描链中找到1个设备

    [结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

    [/引述]

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔