This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:索引器问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632064/ccs-codecomposer-indexer-issue

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

问题是否在中描述    是否在不久的将来会修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    我在线程中没有看到错误号。 我还尝试搜索Eclipse错误数据库,但找不到匹配项。 因此,我不能判断这是否是一个在Eclipse或CDT的较新版本中已经得到纠正的问题,我们将在新的CCS中加以解决。

    您是否在此线程中使用了类似的Cmake,或者您是否看到了相同的gmake问题?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 e2e.ti.com/.../144.0314万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,

    我查找了为该线程归档的错误,它指的是在类似情况下无法使用refacter->rename功能。 根本问题与索引器的问题相同。 我将提出一些涉及一般问题的文件。 我不确定这是不是我们可以在工具链插件中直接解决的,是否可以用于月食。

    新ID为:CCDSK-2920

    此致,
    John