请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438A 工具/软件:Code Composer Studio
我最近才开始在我的课程中编程,我很难理解代码的编写方式。
我的第一个问题是:当我编写IF语句时,它是否总是需要其他来使其正常工作,或者我是否可以将其排除?
第二个问题:我看到的内容如下:
IF (P2IN和BIT6)
{
P1OUT |= BIT0
}
我的问题是,他们在做什么? 它们是否必要?如果我没有这样的代码,它是否会正常工作?
谢谢