This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:XDS100v2中止调试会话

Guru**** 2604655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632039/ccs-tms320f28377d-xds100v2-aborts-debug-session

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个使用F2.8377万D Delfino处理器的自定义主板。  我使用的是6.2 Studio v.0。  我正在使用XDS100v2 JTAG仿真器。

我的主板#1没有与仿真器和CCS调试会话有关的问题。  主板2将连接并启动调试会话,但大约30秒后,它将断开,我收到以下错误。

C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0x8.7213万)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包7.0 .48.0)

C28xx_CPU1:停止目标CPU时出现故障:(错误-1044 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包7.0 .48.0)

C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态

C28xx_CPU1:断开连接前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。  建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序

我已经验证了两个板上的JTAG电路是否相同。  1号板使用标准14引脚插头。  2号主板使用14针脚'Footprint (封装)'和Tag-Connect TC2070-IDA-NL电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,错误-1135是最难捉摸的,它与许多非特性硬件问题有关。

    有关此项的参考信息,请查看:

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您提到主板有14引脚封装,所以我怀疑您使用的是其中一个,而不是减少引脚数的那些,对吗?
    www.tag-connect.com/XDS100

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用Tag-Connect中的XDS100适配器。 我正在使用直向14引脚带状电缆(TC2070-IDA-NL)。 电缆长度为10英寸,具有错误的性别接头(母头)。 我从端部安装了一个5英寸的凸形连接器,以满足6英寸的长度限制。 我已在另一个主板上成功测试了修改后的电缆。