请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
调试后,我总是得到"
c55xx:在长度0x7ff0的第0页0x1万处写入内存块时出现问题:(错误-1146 @ 0x1万)从设备扫描的数据已损坏且无效。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
c55xx:文件加载器:验证失败:目标写入0x1万@程序失败
c55xx:gel:文件:C:\Users\smk-PC\workspace_v7\CSL_I2S_AudioCodec_DMA\Debug\CSL_I2S_AudioCodec_DMA.Out:加载失败。
"
有时"读取有问题"
如何解决此问题?
我正在使用c5545 DSP
我正在测试示例“CLS_I2S_DMA_MultipleInstanceExample_out”
我修改了一些代码
请回答我的问题
Thx