This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7与CentOS

Guru**** 2608835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631959/ccs-ccsv7-vs-centos

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

    我无法在CentOS 7 (3.10 SMP.0-693.el7.x86_64 #1 7.3 8月22 21:09:27 0.0.0019万 2017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux)上安装7 (SMP.UTC)。 当我执行二进制文件./CS_setup_linux64_graphics.bin 7.3 时,发生了7秒钟的事情,然后程序退出而不输出任何内容到终端或显示任何图形输出。0.0.0019万

   我试图通过执行./CS_setup_linux64_log.bin.help来确定是否有日志文件7.3 ,但在生成的终端输出中没有有关日志文件的信息。0.0.0019万

   您能给我一些可能出了什么问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    请将以下命令的输出发布到您看到的计算机上:

    LSB发行版-A

    谢谢你。

     

    马丁

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [root@Premio ~]# lsb_release -a
    LSB版本:   :core-lvd64:core-lvd64- 4.1 noarch 4.1
    分销商ID:   CentOS
    说明:   CentOS Linux版本7.4 ................................................................1708 (核心)
    版本:7.4   Tm1708
    代号:   核心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎在CentOS上安装CCSv6的提示仍然相关: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6
    安装libXScrnSaver后,GUI开始工作并显示其他所需的依赖项:libusb。