This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:对TI维客上GitHub集成信息的更多补充

Guru**** 2613185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646131/ccs-msp430fr5969-more-additions-to-the-github-integration-info-on-the-ti-wiki

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我找到了有关如何 克隆现有GitHub repo以用于CCS项目的信息,但在我的情况下,我正在启动GitHub repo,并希望使用我现有的一些MSP430代码并将其放入新项目中。 我开始使用此线程是为了获取最佳实践,希望一旦通过审查,它还可以添加到TI处理器维客中,以使每个人都受益。

以下是我认为的流程,请提供反馈!

  1. 按照说明安装GitHub for Windows。
  2. 通过GitHub Web客户端或Windows客户端创建您的repo (例如MSP430-Project)。
  3. 在GitHub for Windows中,克隆repo
  4. 在Code Composer Studio中,在项目资源管理器中选择项目,然后转到“文件”->“导出”。 选择“常规->文件系统”。
  5. 在对话框中,确认选择了正确的项目。 取消选择任何不需要的子文件夹,如“调试”。  
  6. 在"to directory:"(目标目录:)文本框的右侧,单击Browse (浏览),然后找到与克隆的repo对应的目录。
  7.  单击“Finish (完成)”按钮
  8. 返回GitHub查看Windows并查看检测到的更改。 选择任何不需要的文件,右键单击,然后单击"忽略"或"全部忽略..."将这些文件添加到repo的.gignore文件。
  9. 添加初始提交的提交摘要和说明,然后单击"提交到主页"按钮。

我对GitHub和CCS都很熟悉,尽管我在过去很久就已经完成了其他版本控制和嵌入式软件的工作。 请提供您可以提供的任何反馈,以加强此操作方法。

谢谢!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    对于#2,另一个选项是使用CCS中的“Git Repositories”视图。 它将允许您创建新的repo。

    我们在资源资源管理器上提供了Wiki内容的更新版本。
    dev.ti.com/.../

    不过,最好再增加一些内容。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    您的步骤看起来应该正常工作。 使用“文件”->“导出”的另一种方法是使用“CCS团队”->“共享项目”中的内容菜单将项目直接共享给Git repo。 John在上一篇文章中提供的文章的链接显示了执行此操作的步骤。