This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器-SDK-AM335X:入口点在哪里??

Guru**** 2606525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632053/compiler-processor-sdk-am335x-where-is-the-entry-point

部件号:processor-SDK-AM335X

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用的是CCS 7.2 ,用户界面似乎没有任何地方可以设置入口点?  我需要将其设置为-e项。  不是 _c_int00

在GNU设置UI中有位置可以对其进行设置。  但不在TI编译器的“设置”对话框中。  事实上,我可以在任何地方简单地放置任何其他用户设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CCS中,右键单击项目名称,然后选择“显示生成设置”。  然后使用下面的屏幕截图。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,上到顶。 明白了。 谢谢。 我可能读了除那个选项之外的每个选项编辑控件。 哈哈